This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:推荐用于单端应用的电路

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6130A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959289/tpa6130a2-recommended-circuit-for-single-ended-application

器件型号:TPA6130A2

各位专家、您好!

我对 SE 配置的推荐应用电路有疑问。
我认为我们推荐的电路是 EVM、它通过耦合电容器将负输入连接到 GND、如下所示。

但是、建议将正输入连接到 GND 的数据表如下所示。


我找到了一些相关的 E2E 主题、但它引起了混淆。
我想 TPA6130A2的内部简化等效电路与下面的电路相似。

因此、没有规格差异(或者同相配置(将 Neg IN 连接到 GND)的性能略有改善)。
但是、该线程表示反相连接的性能比同相连接略好。
此外、该线程表示同相配置的输出将与输入信号反相。

那么、您能否告诉我、TI 推荐的哪种电路具有更好的性能?
在非反相配置下、该器件输出是否也会反相?


我在等你的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记添加 E2E 链接。
    请参阅以下主题。


    这个线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    让我澄清 e2e 线程、以避免混淆和未来冲突。

     正如您正确提到的、EVM 在单端配置中使用同相输入。 出于实际目的、在单端配置中使用反相或同相输入没有区别。 EVM 实际上可以正常工作并具有良好的性能。 但是、如果将同相输入用作单端配置、则输出将反相。 这就是数据表建议在使用单端模式时使用反相输入的原因。

    但是、正如您共享的所有线程中所提到的、电气规格有很大差异。 因此、您可以随意使用 为您提供所需相位的连接。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    非常感谢您的快速回复。

    我想确保输出相位。
    我怀疑输出信号相位在同相连接下会反相。
    因此、我使用 TINA TPA6132模型通过仿真比较了输出相位。 遗憾的是、我找不到 TPA6130的模型、但我认为 TPA132在输入和输出相位之间的关系与 TPA6130相同。

    下图是仿真结果和原理图、其中显示了同相连接的输出同相输入信号。


    很抱歉、您遇到了抖动、但您是否会再次确认输出信号的相位?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    我刚刚对 TPA6130A2EVM 执行了一些测试。 它使用的单端配置似乎是正确的。 当使用同相(LINP 或 RINP)输入作为单端输入(插入跳线 JP5和 JP6)时、我可以获得同相输出信号。

    当我将信号连接到 M 输入端并将 P 输入端交流耦合到 GND (移除跳线 JP5和 JP6)时、我得到了反相输出。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的全力支持。

    我知道、如果我们需要同相输出、我们需要将 TPA6130A2用作非反相(INxP 作为信号源)。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi