This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:最大音量的声音截止现象。

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967172/tpa3138d2-sound-cut-off-phenomenon-for-max-volume

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: PCM5100

尊敬的先生:

我的客户使用 PCM5100+TPA3138D2的结构如下。

移动-> PCM5100 -> TPA3138D2 -> 4 Ω 扬声器。

当音量达到最大时、AMP 的声音将被切断。

我们按如下方式进行测试

1.为 AMP IC 的引脚12添加驱动器电阻器。 但会出现弹出噪声。

2.放大器输出的10uH 电感器的额定电流升高。 但音量要高得多。

请告诉我任何建议我更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您是否在输出切断时检查了输出电流和功率?

    您是否同时监控了故障引脚和 PVCC?

    并且在靠近输入引脚的位置添加电阻器会增加噼啪噪声风险。