This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:将 PCM1690连接到 TPA6130A2所需的外部电路

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TPA6130A2, PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959784/pcm1690-q1-external-circuit-needed-to-connect-pcm1690-to-tpa6130a2

器件型号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1690TPA6130A2

您好!

我希望将 PCM1690连接到4个耳机放大器、并选择了 TPA6130A2。 但是、我担心 PCM1690的输出电压对于 TPA6130A2来说过高。 您能否确认我是否需要除隔直电容器之外的任何外部电路?

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    您对输入电平限制的评论是正确的、TPA6130A2可能会有 PCM1690-Q1输出电平损坏的风险。 输出电平可以达到 TPA6130A2的绝对最大电压。  

    因此、您需要具有额外的前置放大器级或选择具有较低线路电平的不同 DAC 器件。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.