This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:电荷泵频率和 CPGND

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959865/pcm5102a-q1-charge-pump-frequency-and-cpgnd

器件型号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5122

大家好、

该器件集成了电荷泵、电荷泵的频率是多少?
客户希望避免干扰 AM/FM 和 LCD 噪声。

它们具有2个采样率、一个为 FS=192kHz、SCK=24.756MHz。
另一个是 Fs=48kHz、SCK=24.576MHz。

我参考 了 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/492341 、因此我发现电荷泵频率与采样率相关、但没有给出明确的答案。

我还有另一个问题、DGND、AGND、CPGND 是否在内部完全分离?
10.1.1典型应用显示 CPGND 直接连接到 AGND、因此我不知道 AGND 和 CPGND 为何每个引脚都有。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    电荷泵的工作频率约为1.5MHz。 确切的频率取决于时钟配置、但对于这两个值、您应该看到:

    fs=48kHz、CP 频率= 1.536MHz

    fs=192kHz、CP 频率= 1.536Mhz

    您可以参阅 PCM5122数据表中的表131以查看时钟值。

    每个接地引脚用于器件的单独子部分。  这些引脚通常在内部连接、但有时来自更高阻抗的路径。  有时会使用额外的接地引脚来简化器件布局、或防止快速瞬变影响其他电路。  它们可以在 PCB 上直接短路、也可以针对噪声问题进行隔离。  对于 PCM510xA、CPGND 在模拟域中、因此将其连接到 AGND 是有道理的。

    谢谢、

    Paul