This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:数据表和 ppc3的寄存器映射不同。

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964895/drv5825p-register-map-of-datasheet-and-ppc3-are-different

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件:TAS3251

尊敬的 TI 专家:

寄存器映射不同、如下所示。

我无法使用 ppc3控制0x35。  和0x31的寄存器字段说明与 PPC3和数据表不同。

什么是正确的?

请检查一下...

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    PPC3/datasheet 上0x33、0x34的寄存器描述内容相同、唯一的区别是名称。

    2.您可以使用 PPC3的直接 I2C 功能来写入或读取0x35。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。

    但是 对0x31没有意见。  0x31的寄存器字段说明与 PPC3和数据表不同。

    请检查一下。

    谢谢

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    请遵循数据表说明。 DRV5825 PPC3 GUI 可能基于其他项目、软件团队可能会忘记进行更改。 很抱歉耽误你的时间。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的检查。

     您是否有关于 DRV5825隐藏寄存器的文档?

    对于 TAS3251、以下文档已在 TI 网站上注册。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    很抱歉、我们没有专门介绍 DRV5825P 的文档。 我会建议两种方法、

    1.使用 PPC3 GUI,在 GUI 中更改任何内容时记录 I2C 命令;

    请参阅 TAS5825工艺流程文档。  

    此致、

    Sam