This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:系统时钟在上电复位期间停止

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959623/pcm1754-q1-system-clock-stops-during-reset-period-at-power-up

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

1.如果下面的系统时钟在复位期间停止、是否有任何问题?

2.如果系统时钟在复位期间停止、系统时钟输入恢复后、系统时钟是否恢复正常运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    如果时钟在1024周期复位时间内停止、器件将恢复。  它将重新启动计数、因此器件将在另外1024个时钟后离开复位状态。  器件可以从该状态恢复。

    谢谢、

    Paul