This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:内插滤波器 A B C

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965774/tlv320dac3100-interpolation-filter-a-b-c

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

现在、每个滤波器 A B 和 C 都可以传递0-20kHz 音频信号、我认为可以选择其中的任何一个。 但是、在数据表中、滤 波器 A 设计用于高达48ksps 的 fs、 滤波器 B 专门设计用于高达96ksps 的 fs、 滤波器 C 专门设计用于192ksps 模式。 为什么? 滤波器特性和采样率之间是否存在任何更深层的关系?

BR、

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zai曾,

    不同的滤波器具有不同的通带和群延迟、尽管所有20kHz 信号都可以在不同的滤波器中传递。

    您可以从第32页获取数据表的详细信息。

    通常、较高的采样率需要较低的延迟、因此需要更多的通带以获得更好的性能。 因此、请按照说明根据您的用户案例选择滤波器。

    谢谢。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nai曾、

    如果您仍有疑问、请提供反馈。

    此商品将在2天内关闭、无需进一步反馈。

    BR、

    文宾