This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:ESD 额定值

Guru**** 2779865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966446/pcm1808-q1-esd-ratings

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队。

P/N: PCM1808QPWRQ1

我正在为此零件号创建交货规格。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SLES265A–2011年3月–2012年8月修订版。)

另一方面、对于 具有相同器件型号的系列中的消费类产品级 PCM1808PWR、数据表中描述了 ESD 结果。
有关 P4的说明如下。
6.2 ESD 等级
  HBM +/- 4、000V
  CDM +/- 1、500V
(数据表为 SLES177B–2006年4月–2015年8月修订版。)

是否可以判断 PCM1808QPWRQ1具有与 PCM1808PWR 相同的 ESD 额定值?

此致、

武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了我们的内部数据库、PCM1808-Q1的 ESD 额定值为:

    HBM: 3kV

    CDM:1kV

    MM: 200V

    PCM1808-Q1未像商业产品那样在高达4kV 的电压下进行测试。  它顺利通过了3kV 测试、因此它可能也会达到更高的工作电压水平、但没有测试来对此进行备份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您对此问题的回答。

    我明白了。

    此致、

    Taketa