This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC3204:对于 Jetson tx2i、TLV320aic32x4音频编解码器未检测到

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959686/compiler-tlv320aic3204-tlv320aic32x4-audio-codec-is-not-detecting-for-jetson-tx2i

器件型号:TLV320AIC3204

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将 TI TLV320AIC3204音频编解码器用于带 Linux 18的 Jetson TX2i

我们已启用驱动 程序 CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4=y 并添加了编解码器 DTS

aic32x4:tlv320aic32x4.1-0018@18{

兼容="ti,tlv320aic32x4";

状态=“正常”;
reg =<0x18>;
时钟=<&Tegra_CAR TEGRA186_CLK_AUD_MCLK>;
时钟名称=“MCLK”;
dV-supply =<&battery_reg>;
AV-SUPPLY =<&battery_reg>;
IOV-supply =<&battery_reg>;
};

Jeston 未检测到音频编解码器是否有任何添加或修改方法。  

我们非常感谢您的帮助  

此致、

Parashuram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parashuram、  

    有关  用于 AIC 器件的 Linux 驱动程序的资源、请参阅 e2e 线程- e2e.ti.com/.../773056。

    TI 提供这些资源作为开发器件接口的通用参考、但我们不直接支持与 Linux 驱动程序集成相关的问题。  

    此致。