This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1793:交流耦合负载阻抗

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966252/pcm1793-ac-coupled-load-impedance

器件型号:PCM1793

大家好、

PCM1793数据表显示了负载阻抗、它被定义为直流负载。

是否存在定义为交流耦合的负载阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    脚注(2)将此负载定义为直流耦合负载。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、我知道1.7k Ω 被定义为直流耦合负载。

    我想知道交流耦合负载的负载阻抗是多少。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我希望交流耦合负载可能是直流负载最小值的50%、以便峰值电流仍处于相同的限制。   

    谢谢、

    Paul