This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:数字高通滤波器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966105/tlv320adc6140-digital-high-pass-filter

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

在默认设置下、96kHz 采样频率下的数字高通滤波器截止频率为24Hz。

是否可以禁用此 HPF?

2.这种截止频率是否可以降低?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以禁用和/或调整 HPF。

     有关更多信息、请参阅数据表中的第8.3.6.4节"可编程数字高通滤波器"。  设置"00"可实现用户可编程的 HPF。  或者、Biquad 滤波器可用于替代 HPF 响应。