This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:有关输出电压范围和数字滤波器特性的问题

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959366/pcm1690-q1-question-about-output-voltage-range-and-digital-filter-characterisitcs

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的一些问题。 您能在下面回答吗?

问:关于模拟差分输出电压规格、典型值显示为1.6 x VCC。 您知道该值的最小值/最大值吗? 我们不保证这一点、但如果您有一些数据、这会很有帮助

问:关于图19 "Δ-Σ 调制器和数字滤波器特性"、该图是否显示了混叠噪声?

问:客户将使用 LRCK=44.1kHz、SCKI=11.2896MHz (256fs)。 在这种情况下、调制器 OSR 在自动和单模式之间是不同的。 在自动模式下、OSR 为 x64、但在单模式下、OSR 为 X128。  

如果是自动模式(x64)、它对应于图19中的 DSM_Dual (x64)

如果是单模式(X128)、它对应于图19中的 DSM_Single (X128)。 我的理解是否正确?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    我没有该值的数据、但我怀疑它的精度在±10%以内。

    2、3条线路、DSM_Single、DSM_Dual、DSM_Quad 具有输出的噪声特性。 通常、这称为"超出范围"噪声、但也包括由 DSM 引起的任何混叠。

    3.您的理解是正确的。

    谢谢、

    Paul