This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:硬件静音功能

Guru**** 2517540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TPA6130A2, PCM1794A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959481/tlv320dac3203-hw-mute-functionality

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件: TPA6130A2PCM1794A-Q1

尊敬的 TI

     我希望将 TLV320DAC3203用于新产品、但我需要硬件静音功能。 我们在应用中未使用麦克风。 在数据表和应用手册中、可以将 MFP3/SCLK 重新用作 GPIO (数据表7.3.3)并用作静音功能。 但我无法确定这是如何工作的。 您能告诉我这是不是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、该器件不支持硬件静音。 TLV320DAC3203均由软件控制、因此您需要将第1页/寄存器16-17配置为耳机驱动器静音、或将第0页/寄存器64配置为 DAC 静音。

    无法为 GPIO 配置静音功能(请参阅第0页/寄存器52: https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=95上的不同 GPIO 配置详细信息 )。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

       

            您能否建议另一个具有硬件静音功能的类似 DAC? 它不需要内置的 AMP、因为我可以使用 TPA6130A2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    在 TLV320DAC 系列中、遗憾的是没有硬件控制的 DAC。 我认为 有些 PCM 器件、例如 PCM1794A-Q1、支持 MUTE 引脚。 但是、这些器件属于另一个产品线、因此我无法提供更多详细信息。

    您能否启动一个新的 E2E 主题、询问 PCM1794A-Q1和替代解决方案? E2E 将向您发送合适的联系人、他们可以回答您的问题。

    如果您有关于 TLV320DAC 器件的其他问题或意见、请告诉我。 我很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.