This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:EARC HDMI

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966474/pcm9211-earc-hdmi

器件型号:PCM9211

大家好、

我们是否有 具有 EARC 兼容性或可以处理 EARC 信号的产品? (最大带宽= 37Mbps)

或者、我们是否有可以将 HDMI_1转换为 HDMI_2的产品?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soar、

    在向我们的音频团队发布此帖子时、我们没有专门的解决方案来执行此任务。  或许有一些方法可以通过一些更先进的处理解决方案来实现这一点、但这是我们的专业知识所无法做到的。