This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:SRC4392模式配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959095/pp-salb2-evm-src4392-mode-configuration

器件型号:PP-SALB2-EVM
主题中讨论的其他器件:SRC4392

您好、专家、

PP-SALB2-EVM 上的 SRC4392是否可以配置为主板模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    让我向支持 SRC4392的产品线回答您的问题、看看它们是否可以提供有关您的问题的详细信息。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SRC 团队对 PP-SALB2-EVM 的总体运行并不熟悉、无法确认是否可以使用可用软件、但基本连接(请参阅下面的文章)应该允许此操作、因为 I2C 和 ASI 连接、包括 MCLK 都是可访问的。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/893084

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复。 I2S 呢? 客户可以将 I2S 主控模式与 SRC4392一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以访问该板上的 I2S 音频总线和 I2C 配置总线(请参阅上一篇文章中的原理图)、则可以在主模式下使用该器件。