This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:芯片推荐

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966510/tas5731m-chip-recommendation

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

大家好、

我发现有机会推荐音频放大器开始 NTP8835。 我的客户需要 30W@4欧姆 且干扰很小。 吹气是 NTP8835和 TAS5731M 之间的比较。 您能为我的客户推荐合适的芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您可以关闭此帖子并以离线方式向我发送电子邮件吗?

    从技术角度来看、TAS5731是适用于2.1模式的解决方案。 但客户可能对低端/中高端平台有要求。 然后、我们为客户提供了额外的解决方案、例如 TAS58x5。

    BR、

    Alix Wan。