This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:192ksps 和384ksps 的设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958736/adc6140evm-pdk-setup-for-192ksps-and-384ksps

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

大家好、团队、

以192ksps 甚至384ksps 的采样率( TLV320ADC6140支持这些速率)使用 TLV320ADC6140-EVM 需要什么?

PurePath GUI 是否支持此功能?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    PPC3 GUI 可用于配置器件寄存器。 我不确定连接到 PC 的 USB 音频接口是否支持192/384kHz。 我们建议使用 ACMB (主板)的外部 ASI 接口。

    此致。