This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 的总功率计算

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966385/tas5825m-total-power-calculation-tas5825m

器件型号:TAS5825M

您好音频放大器团队、

您能帮我们估算 TAS5825M 的功耗吗?

通过从数据表中计算输出电感器(10.1.1电感器选择)、得到以下值:

I peak_power_up:1.63A

I peak_cl削:1.66A

这些值是否独立于输出功率?

我是否需要使用系数2估算立体声?

电流脉冲看起来是什么样的、尤其是它们的最长时间?

我们需要使用什么电流? 例如、确定 LC 滤波器的尺寸、保险丝?

感谢您的支持和愉快假期、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    要计算 TAS5825的功耗、建议执行以下操作:

    1. 数字总功耗:测量 DVDD 电流的 RMS 值、乘以 DVDD 电压;
    2. PVDD 功耗:PVDD * I_pvdd -(I_ENTOR ^ 2 * DCR * 2 +上电扬声器)
    3. 总功耗= DVDD 功耗+ PVDD 功耗。

    BR、

    别名