This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:用于声纳的 TAS5825M、TAS5754/6?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958300/tas5825m-tas5825m-tas5754-6-for-sonar

器件型号:TAS5825M

我想将其中一个部件用于声纳应用、通常在40-80kHz 范围内、以高功率运行。  与放大器的等效负载将约为2欧姆(根据其重要性、可能为4欧姆)。  在 BTL 或 PBTL 下运行是可以的、我们可能会使用 PBTL 来适应较低的值负载。  我们计划使用24VDC 电源、192kHz。

我们已经对5756进行了一些实验、但在这个频段中达到公布的功率水平是很困难的。  整体来说还不错。

以下哪些器件最适合?  TAS5825似乎是一种更新、更小的设计、外部组件更少、但保真度并不是很好(尽管0.03%的 THD 与0.007%的 THD 可能并不重要)。  RDS 大致相同、因此我希望具有类似的热属性、功率处理和效率也大致相同。  开关频率相同。  5825上的调制类型实验的灵活性对于实验很有帮助。  此外、由于 DAC 与5825的电源部分之间缺乏外部耦合(与5754/6相比)、因此电路变得更加简单。

我应该了解的其他重要差异是什么?  一个未知之处是每个放大器如何响应该频率范围内的非扬声器负载;虽然等效值约为2欧姆、但压电负载具有相当大的反应能力、因此幅度和相位都随频率快速变化、不清楚闭环控制的响应方式。

感谢您的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    如果您使用2欧姆负载、则绝对建议使用 PBTL、因为 BTL 的最小负载阻抗为3.2欧姆、而 PBTL 的最小负载阻抗为1.6欧姆。

    建议使用 TAS5825而不是 TAS5756/54进行评估、因为它具有我们最先进、最灵活的数字处理流程、PPC3软件在配置和评估器件时最易用。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  DSP 内核是否以192kHz 的频率提供?  我记得它不是在5754/6中、所以这很好。

    在此频段和此负载下、器件之间的原始性能是否存在明显差异?  THD、功率容量、效率等 它们有何比较?  控制环路中是否存在会影响该频带的差异?

    我看数据表没有看到任何实质性的差异、但有时细微的事情会产生很大的影响、尤其是当它是这样的非标准设计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    DSP 可以支持192kHz 采样。 我们没有超声波频率的性能数据、因为该器件主要针对音频应用、我们的数据表中包含音频频带的性能数据。 由于典型负载应用为4-8欧姆、因此我们通常仅在器件验证过程中测量这些负载的性能。

    关于器件中的控制环路差异、很难说它们会如何影响超声波频带、因为超声波性能不是我们器件验证和验证过程的一部分。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我想我必须买一个评估版、然后尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查了处理流程文档、似乎唯一支持192kHz 的设置是处理流程8、它没有 DSP 功能。  我是否误解了这一点?  与5754/6类似、对于使用192kHz 的配置、似乎没有 DSP、但我可能会弄错。

    (可使用192kHz 输入、但仅当它被降采样时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    对于192K 的流程、正如您在 PPC3 GUI 中看到的、由于 MIPS 的限制、资源要少得多。

    BR、

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道在192kHz 时可用的资源要少得多、但我的印象是、这个部件具有一些 DSP 功能、但它似乎没有、就像5754/6一样。  没关系、我只是想确保我理解。