This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:输出相位变化

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964213/tpa3128d2-output-phase-variation

器件型号:TPA3128D2

专家您好!

我对 TPA3128D2有疑问。
我们计划 在一个产品上使用多个 TPA3128D2。 此外、该产品需要注意输出相位变化。
然后、我想询问有关 TPA3128D2输出相位的以下几点。

 当 所有 TPA3128D2 输入相同的同步模拟信号时、是否有任何因素会导致每个 TPA3128D2之间的输出相位变化?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    尽管 TPA3128器 件具有 SYNC 引脚来同步 PWM 开关频率、但它无法调整相位。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的解释。

    我们能否   按器件输出阶段(或输出延迟?)估算最大器件值? 输入完全相同的信号时会发生什么变化?
    我可以接受这方面的设计或目标规格。 此外,我们从未要求保证这一答案。

    这是因为、我们计划将此器件用于输出相位敏感型应用。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    相位延迟与主器件和从器件之间的布线相关。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    根据我的理解、您正在解释输出开关信号相位延迟。
    但是、我想确认它们是否是输出信号的相位变化、即在使用实际相同的输入信号和电路时、在两个器件之间经过 LC 滤波器之后。

    我们期望两个输出都是完全同步的黑线。  但是、如果有任何内部部分会增加输出侧的任何延迟或变化、则输出将为红色或蓝色。
    它们是这样的内部电路吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    PWM 开关输出相位差非常低。 与 LC 滤波器相关的各种 IF 主相。

     您可以在 LC 滤波器之后检查 PWM 开关和输出。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这只是确认您的答案意味着没有任何部分会导致器件间输入输出传播延迟变化。 正确吗?

    最好的 grad、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    是的、您答对了!

    延迟与 LC 滤波器相关。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉多次询问您。
    我明白了。 我的问题已解决。

    此致、
    Kazuki Kuramochi