This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:有关电源的问题

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959013/tas2505-question-about-power-supply

器件型号:TAS2505

大家好、

我对电源选择有疑问。

TAS2505上的 AVDD 和 DVDD 可由内部 LDO 和外部 LDO 供电。

我认为使用内部 LDO 的优势是减少 BOM。

我的理解是、如果 AVDD 和 DVDD 的功耗不是很高、用户应使用内部 LDO。

如果用户需要高性能且功耗较高、则应使用外部 LDO 来实现 AVDD 和 DVDD。

我的理解是否正确?

如果有任何规格用户应该注意、您能告诉我吗?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Terada-San、

    我们实际上鼓励客户使用外部 LDO 为 DVDD 供电。 如参考指南和数据表中所述、内部 LDO 具有一些电流限制、无法达到器件的最高性能。

    我们已经看到、由于器件性能低且输出功率受限、电路需要重新调整以包含外部 LDO 的情况。 这显然导致时间和资源的损失。 为了避免这种情况、我们强烈建议对 DVDD 使用外部 LDO。 此外、为了降低功耗、同一个外部电源可连接到 AVDD、从而禁用内部 LDO。

    我希望这是有道理的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Terada-San、

    如果您有其他问题、请随时开始新的 E2E 主题。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.