This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:建议运行条件与电气特性之间的差异

Guru**** 2988990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966258/pcm5242-difference-between-recommended-operating-conditions-and-electric-characteristics

器件型号:PCM5242

大家好、

数据表上有两个相似的值、这些值是 建议运行条件下的立体声负载输出电阻2kohm 和 电气特性下的负载阻抗5kohm。

这些差异表示什么?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我的理解是、这是一个错误。  5kΩ 两种规格的最小建议值为2kΩ Ω、而 Ω 应为推荐的典型值。  通常、该器件在输出阻抗更高的情况下具有更好的性能、但在某些情况下、我们确实使用2kΩ Ω 负载对器件进行了测试。  我将向我们的系统团队报告不匹配情况。

    谢谢、

    Paul