This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:关于上电序列的浪涌电流和残余电压

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966214/pcm1808-q1-about-rush-current-and-residual-voltage-at-power-on-sequence

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队、

我有2个问题。

1. 电源接通时的浪涌电流有多少?   当主模式、从模式和 采样频率为48kHz 时。

2. 当有残余电压 Vcc 和 Vdd 时、当电源打开时、它是否正常工作?

此致、

Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。