This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:线路输出交流耦合电容器。 加电序列。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957525/tlv320aic3100-lineout-ac-coupling-capacitor-power-up-sequence

器件型号:TLV320AIC3100

由于现有系统的音频编解码器已更改为 TLV320AIC3100、因此与建议的电路存在一些差异。
您能否检查是否有任何问题?

*如果可能、我不想将原理图发布到 E2E 论坛。 我将通过电子邮件发送原理图、您可以检查一下吗?


[问题1]
对于带有 HPL 端子的交流耦合电容器、1uF 是否存在任何问题?
HPL 用作线性输出。
47uF 电容器具有较大的封装尺寸、因此我不想在可能的情况下使用它。


[问题2]
在线路输出和 GND 之间安装了一个22K Ω 电阻器。
220 Ω 电阻器与线路输出串联安装。
这是现有系统的 POP 减少电路。
我想将其保留在这个电路中、对吧?


[问题3]
电源序列按以下顺序进行。
不推荐、但可以接受吗?
1. DVDD 通电
2.等待6m 秒
AVDD、SPKVDD、HPVDD 和 IOVDD 同时上电


[问题4]
如果未使用 SPKP 和 SPKM、该引脚是否可以保持断开状态?
如果未使用 DOUT、该引脚能否保持断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    请随时向我的朋友发送请求、您可以通过私人消息共享原理图。  

    关于您的问题、请在下面找到我的回答:

    [问题1]
    对于带有 HPL 端子的交流耦合电容器、1uF 是否存在任何问题?
    HPL 用作线性输出。
    47uF 电容器具有较大的封装尺寸、因此我不想在可能的情况下使用它。

    我认为这里没有问题。 1uF 应该可以。  


    [问题2]
    在线路输出和 GND 之间安装了一个22K Ω 电阻器。
    220 Ω 电阻器与线路输出串联安装。
    这是现有系统的 POP 减少电路。
    我想将其保留在这个电路中、对吧?

    线性输出连接到了什么? 我假设只要线路输出看到正确的负载、这是可以的。  


    [问题3]
    电源序列按以下顺序进行。
    不推荐、但可以接受吗?
    1. DVDD 通电
    2.等待6m 秒
    AVDD、SPKVDD、HPVDD 和 IOVDD 同时上电

    虽然器件的电源定序具有极高的耐受性、但我们建议使用一个序列来提供最可靠的运行。 在这种情况下、当 DVDD 首次加电时、AVDD 可能会恢复到 DVDD 电平。 如果系统中的其他组件使用相同的 AVDD 电源、则器件将尝试向其他组件提供电流。 由于编解码器的设计不是为了提供高电流、因此这里可能存在可靠性问题。 是否可以同时为所有电源加电? 这是理想情况。  


    [问题4]
    如果未使用 SPKP 和 SPKM、该引脚是否可以保持断开状态?
    如果未使用 DOUT、该引脚能否保持断开状态?

    是的、扬声器输出和 DOUT 均可保持悬空。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    [问题2]
    …μ A

    >线路输出连接到什么? 我假设只要线路输出看到正确的负载、这是可以的。

    我不知道负载的详细信息、但在现有系统中使用的编解码器线性输出的建议负载电阻为10千欧。
    TLV320AIC3100的建议负载电阻值也是10K Ω、因此我认为没有问题。


    [问题3]
    …μ A

    无法同时为所有电源加电。

    我是否应该在 AVDD 中放置一个二极管以防止回流?
    电压是否会因二极管的 VF 而波动、这会影响声音?

    对于单轨输出、TLV320AIC3100消耗了多少电流?
    请告诉我每个电压的电流消耗。

    此致、

    Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    我认为与电源串联的二极管将会很好、我不知道这会如何影响音频质量。  

    对于电流消耗、这实际上取决于使用的模块以及处理模块。 有关器件功耗的信息 、请参阅以下文档

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    客户担心由于二极管的 Vf 而导致的压降、因此我们停止了向 VDD 添加二极管的过程。
    相反、我决定添加一个封装尺寸较小的 LDO、以便从用于 VDD、HP VDD、IO VDD 和 SPK VDD 的电源生成 DVDD。 这将同时打开所有电源。


    我发送了一个朋友请求、因为我要在私人消息中发送原理图。
    您能否检查原理图是否有任何问题?

    此致、

    Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    我没有收到朋友的请求、我向您发送了请求。  

    请随意分享原理图。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我也无法收到朋友的请求。

    我更改了我的 E2E 电子邮件首选项以接收所有用户的消息。

    您可以再次向我发送朋友请求吗?

    此致、

    Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    我在私人邮件中添加了一个问题、因此请检查一下。

    此致、

    Yasuhara