This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:输出相位变化

Guru**** 2948950 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964211/pcm1681-output-phase-variation

器件型号:PCM1681

专家您好!

我对 PCM1681有疑问。
我们计划在一个产品上使用多个 PCM1681。 此外、该产品需要注意输出相位变化。
然后、我想询问有关 PCM1681输出相位的以下几点。

当 所有 PCM1681输入相同的同步 I2S 信号时、是否有任何因素导致每个 PCM1681之间的输出相位变化?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    假设多个 PCM1681器件具有完全相同的 I2S 输入、我预计它们的相位不会有任何差异。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉我迟到了。
    我明白了。

    此致、
    Kazuki Kuramochi