This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:询问 LM4562设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959216/lm4562-asking-for-lm4562-design-questions

器件型号:LM4562
主题中讨论的其他器件: LM2776

大家好、

客户正在设计新项目中的 LM4562。

客户遇到问题。 如果客户提供以下条件、V-电压将变为0V。 电流似乎很大、超过了 LM2728的功能。

V+=5V

V-=-3.3V

但是、如果客户按如下方式更改条件。 异常消失。  

V+=5V

V-=-3.3V

请您审核并提供您的意见吗? V=和 V-是否需要对称?  

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    正确、电源需要对称才能获得正确的行为。 实际上、如果您查看数据表中的不同性能特征图、则所有这些图都具有对称的功率级别。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.