This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:编解码器中的抽取滤波器限制了数字带宽

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963516/tlv320aic3254-decimation-filter-in-the-codec-is-restricting-the-digital-bandwidth

器件型号:TLV320AIC3254

在测试 AIC3254时、我的客户发现我们可以在模拟回送中传递宽带信号、但编解码器中的抽取滤波器正在将数字带宽限制为20kHz 左右、即使采样率为192kHz 也是如此。 他们的工程师可能正在考虑配置迷你 DSP 来更改它、但进展缓慢、您对他们有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    客户是否在环回路径的某个位置有模拟滤波器?  192kHz 模式下的带宽将取决于滤波器设置、抽取设置可在 应用参考指南的第2.3.1.11节"抽取滤波器"中看到:   

    https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf

    如果他们使用抽取滤波器 C、则带宽可能低至~21kHz、这与他们报告的带宽有关。  他们是否可以共享原理图、是否使用了任何其他双二阶?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    它们使用的是 EVM 板 TLV320AIC3254EVM-K 它们确保通过直接从该 TP9 LOL 获取信号来旁路 LOL 输出上的低通滤波器。

    从我所读出的内容来看、如果他们想要以192kHz 的频率进行采样、那么他们必须使用 AOSR 为2的抽取滤波器 C。 从2.3.3.1.11.3开始,通带可扩展至0.11*FS,约为21kHz。 尽管它们似乎可以通过使用 miniDSP 旁路抽取滤波器 C、后者只提供1的抽取选项。 他们目前正通过 Pure Path Studio 进行此操作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我实际上误读了图和计算结果,使用了0.2*FS 而不是0.11*FS。  正确、使用抽取滤波器 C 时、通带大约为21kHz、正如它们所建议的那样。

    让我们继续了解他们在缴费灵发展方面的进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Collin! 这是一个好知识

    他们其实是有问题的,当他们从 PPS 下载和运行时,会改变很多他们的模拟和时钟设置。 PPS 仅用于配置 miniDSP、对吧? 为什么会更改其模拟设置? 他们能否将其改回所需设置、是否有办法防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    可以使用 PPS 的"系统设置代码"部分修改寄存器设置。  单击"..." 展开按钮、然后将打开"SystemSettingsCodeEditor"。  使用此选项可修改寄存器设置、以匹配 ADC GUI 的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Collin!

    我认为他们一直在努力不了解采样率直接决定必须使用的抽取因子和框架。 他们假设如果他们选择一个框架、那么他们的选择将仅限于可行的事情、但事实并非如此。

    当使用192kHz 的采样率、框架 AIC3254 2x1x、Dec1xIn 和 Int2xOut 时、它们能够测量31.5kHz 的带宽。 我在内部向您发送了他们可以在 PPS 中打开的流程文件、想知道您是否可以查看他们是否做了明显错误的事情? 他们希望获得接近80kHz 的带宽。

    此外、您还有其他想法或事情需要他们关注吗?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您是否也可以向我发送流程? 我还想查看频率响应图。  

    此致。