This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用 I2S 70W 最小单声道放大器

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959201/i2s-70w-minimum-mono-amplifier-recommendation

主题中讨论的其他器件:TAS3251TAS6424-Q1

我有一个70W 的真正 RMS 蓝牙扬声器、与我合作的产品人员非常喜欢 SPL。 我们希望重复使用其余的电流 I2S 电路、并想知道可以将 I2S 信号转换为该输出功能(70+W 真正 RMS)的推荐 IC 或 IC 是什么。

评估的最佳选择是什么?

谢谢、

Steven Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    什么是负载阻抗和电源电压、以及需要多少个通道?  我们需要使用它来计算所需的电流。

    通常、您可以查看 TAS3251或 TAS6424-Q1 (汽车级器件、也有1CH 或2ch 版本的 TAS6421/2)

    迪伦