请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TAS3251、 TAS6424-Q1我有一个70W 的真正 RMS 蓝牙扬声器、与我合作的产品人员非常喜欢 SPL。 我们希望重复使用其余的电流 I2S 电路、并想知道可以将 I2S 信号转换为该输出功能(70+W 真正 RMS)的推荐 IC 或 IC 是什么。
评估的最佳选择是什么?
谢谢、
Steven Perry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个70W 的真正 RMS 蓝牙扬声器、与我合作的产品人员非常喜欢 SPL。 我们希望重复使用其余的电流 I2S 电路、并想知道可以将 I2S 信号转换为该输出功能(70+W 真正 RMS)的推荐 IC 或 IC 是什么。
评估的最佳选择是什么?
谢谢、
Steven Perry