This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何使用 TAS5805 EVM 调试设计板的 EQ?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966184/tas5805m-how-to-use-tas5805-evm-to-debug-eq-of-design-board

器件型号:TAS5805M

大家好、

我的客户希望通过 TAS5805EVM 调试其设计板的 EQ。 他通过 IIC 连接我们的 EVM 和他的板。 无论他改变音量、该板都没有输出。 我检查 IIC 和 IIC 地址的地址是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    TAS5805MEVM 的 I2C 地址为0x58和0x5a。  建议禁用 DVDD1和 DVDD2以避免地址混乱。

    如果您仍然发现 I2C 通信正常、而 EQ 调节异常。  请对 I2C 波形进行示波器以进行进一步调试。

    BR、

    别名