This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805关断模式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965841/tas5805m-tas5805-shutdown-mode

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好 TI,团队

。寄存器能够读取关断模式状态、我需要该状态来重新加载 TAS5805寄存器 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    您可以看到数据表的"寄存器映射"部分。

    寄存器0x03 = 0x00可以使器件进入深度睡眠模式、这与关断模式非常相似、所有设置不会消失。

    如果您需要硬件关断、则可以将 PND 设置为低电平。

    BR、

    Alix Wan。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix,

    当我插入耳机时、PND 为低电平、TAS5805进入关断模式。 我需要 I2C 读取该状态并重新加载寄存器、使 TAS5805进入回放模式。

    我在规格中没有看到关断模式寄存器状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    当 PDN 为低电平时、I2C 模式将不工作。 请确保 PDN 为高电平、然后再执行任何 I2C 命令以使 TAS5805正常工作。

    PDN 为器件的通电/断电、只有 PDN 为高电平、然后才能对其进行控制。

    BR、

    Alix Wan。