This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM - Pure Path Console EQ 群组问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966079/tas5825mevm-tas5825mevm---pure-path-console-eq-gang-issue

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好!

在对 TAS5825MEVM 进行编程时、Pure Path Console 出现问题。 软件版本:

PPC Ver 3.2.0、Platform Build 302

TAS5825M 版本3.1.12

TAS5825M 流程(基本/专业混合动力(2.2 48K))

问题是:使用左/右 EQ Gang 功能时、我发现将 DSP 调优成功导出到头文件的唯一方法是:

完成所有 DSP 调优后、我返回 EQ 设置-单击 Gang 按钮以将其禁用-然后单击右侧通道按钮并确保禁用所有双二阶滤波器(关闭)。 然后我再次单击 Gang 功能。 现在显示为 Gang the L&R channel EQ settings (合并 L&R 信道 EQ 设置)。 (如果我现在查看正确的通道 EQ 设置、它们仍然全部关闭、因此不清楚它们是否组合在一起)现在、在执行任何其他操作之前-在系统集成部分-我确保选择正确的放大器 (我们的应用使用两个 TAS5825M 智能放大器)-现在我将设置导出到.h 头文件。 此头文件按预期工作。

然后保存.pppc3文件、退出、然后重新加载。 如果我现在尝试导出到头文件、它不会实现 Gang L&R 通道左侧是正确的、但右侧 EQ 中没有 EQ 设置。 然后、我可以重复上述过程、导出的头文件现在具有正确的 L&R EQ 设置。 我可以保存文件并在退出时再次保存、但 L&R EQ GANG 设置未保存。  

这是确保 L&R EQ GANG 设置正确导出到头文件的正确方法吗? 我没有找到 E2E 案例或文档对此进行解释。 这看起来可能是 Pure Path Console 错误。 您能否告知我用于支持将 L&R Gang 设置导出到头文件的方法是否正确?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如何确认左均衡器和右均衡器不是 Gang?

    根据我在 GUI 中的检查结果、与您相同的版本、未找到此问题。 您能否列出未成组的左 eq1和右 eq 1?

    BR、

    Alix Wan。