This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:PSpice 模型

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959116/tlv320dac3100-pspice-model

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、

我的客户希望在 8欧姆电阻负载下测试 TLV320DAC3100的行为、他们的生产测试仪使用该测试仪来查看其结果是否与8欧姆扬声器相同。 您是否有此模型或 PSpice 模型的仿真经验?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 PSpice 模型。 TLV320DAC3100产品文件夹中仅提供 IBIS 模型。

    TLV320DAC3100支持8欧姆扬声器负载而不会出现任何问题。 您是否有关于此器件的要求或客户需要的数据的信息? 我们可以执行一些测试或联系我们的表征/设计团队以获取客户信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    他们希望在生产中测试8欧姆电阻上的 DAC/放大器、并在组装扬声器之前测量响应。 因此、他们会在组装扬声器之前发现可能的生产问题。 因此、他们希望了解 TLV320DAC3100 与扬声器相比、与电阻器的行为方式是否相同。 您对此和/或数据是否有经验?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    为了用无源组件替换扬声器负载、我们通常使用电阻器+电感器。 我们对音频器件执行的大部分测试都是在8欧姆+ 33uH 负载下完成的。 TLV320DAC3100在不包含电感器的情况下、电气特性不会出现显著差异。 但它可以更精确地了解功耗、频率响应、输出功率和 THD+N 电平。

    该阵列的行为与扬声器负载类似。 但是、如需更多具体信息、我建议验证扬声器数据表或联系扬声器制造商以获取扬声器电感值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.