This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:防止噼啪噪声

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958959/pcm1754-q1-pop-noise-prevention

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、团队、

我从客户那里得到了一些有关 PCM1754-Q1的问题。 他们希望知道如何在无杂音的情况下使用该器件。

您能回答以下问题吗?

问:当用户停止音频数据时、他们是否应 继续输入 SCK/LRCK/BCK 时钟?

问:当用户停止音频数据时、是否应设置 MUTE=H?

问:使用启动音频数据时、它们是否应通过 MUTE 引脚对其进行控制?

问:从"设置 MUTE=H"到"DAC MUTE"需要多长时间?

问:当打开和关闭 MUTE 信号时、是否可以更改 DAC 输出偏置电压?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    1.如果数据输入为零、我建议客户在停止 LRCK/BCLK/SCK 前将 MUTE 置为有效。  我通常建议 SCK 始终保持运行。

    如果担心 I2S 时钟信号将停止、则应将 MUTE 置为有效。  由于数据为零、因此不需要置位 MUTE。

    3.我建议在启动时或时钟不稳定时将 MUTE 置为有效。

    4、该器件将使输出每8/fs 样本斜升0.5dB。

    5.静音期间,偏置电压不应改变。

    谢谢、

    Paul