This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:软件问题

Guru**** 2581175 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957047/tpa2011d1-software-question

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

大家好、团队、

TI 是否具有用于 TPA2011的 Linux 驱动程序?

TPA2011软件是否与 Cirrus 的 WM8524CGEDT 兼容?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    TPA2011是正确的器件吗? 是否出错了? 该器件由所有硬件控制、无需为此器件配备 Linux 驱动程序。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的指出。 好的、将与客户确认。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Itoh-San、

    我们将等待您的回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时发布您从客户处收到的任何反馈。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    抱歉、我没有真正检查客户想要正确执行的操作。

    让我重述一下这一要求。

    客户正在设计基于 i.MX 8的电路板、例如 TIDA-005038。   有一个作为音频 DAC 的 WM8524。

    我正在尝试用 PCM1754 + TPA2011替代它。

    客户关心此操作所需的额外软件工作。

    但是、由于 PCM1754和 WM8524都是硬件控制的、我认为客户不需要担心。

    您认为这应该起作用吗?

    此致、

    Itoh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    感谢您的澄清。

    关于 PCM1754、很遗憾、我无法提供有关该器件的详细信息、因为它属于不同的产品系列。 因此、我建议启动一个新的 E2E 主题、询问该特定器件。 E2E 将为您提供合适的联系人。

    关于 TPA2011D1、如果需要、我可以为您提供原理图修订版方面的帮助。 我建议  在音频 DAC 和 TPA2011D1之间添加一个带外滤波器(www.ti.com/.../slaa313a.pdf)。 大多数音频 DAC 在高频带中具有高噪声成分。 即使它不在可闻频带中、TPA2011D1也可能会放大噪声级别和谐波、从而导致 THD+N 电平增加。

    如果您对 TPA2011D1还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.