This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:带有 RL 和温度轴的 VOH 图

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966041/tl972-graph-of-voh-with-rl-and-temperature-axis

器件型号:TL972

大家好、团队、

当 RL = 2k Ω 且温度为25°C 时、该 IC 将高电平输出电压指定为2.4V。
您可以分享图表吗?

特别是我想知道0°C 时的 VOH 和50°C 时的 VOH。

下面是我们请求的图形的图像。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    很抱歉、我们没有这些数据。 应用是什么?应用的要求是什么? 也许我可以提供一些信息来帮助您。

    最棒的
    Jerry