This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:无法使用调优和 EQ 功能

Guru**** 1822420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965924/tas2560evm-unable-to-use-tuning-and-eq-functions

器件型号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2560TAS2563

使用 ppc3软件、找不到调优接口和 EQ 功能。 该软件通过 ti 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    TAS2560是非 DSP 器件、这意味着无法对其进行调优。

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我需要调整 EQ、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您的设计采用 TAS2563。如果您使用 TAS2563、则可以使用内置的 DSP 进行 EQ、DRC 等调优。

    我们有适用于 TAS2563的 QFN 封装版本。