This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:/SD 引脚#39;s 内部等效电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957893/tpa6130a2-sd-pin-s-internal-equivalent-circuit

器件型号:TPA6130A2

专家您好!

我对 TPA6130A2的/SD 引脚有疑问。
我们客户的系统可能违反了低电平逻辑输入。
因此、我们计划使用电阻分压器来衰减信号电平。  

然后、您能否提供/SD 引脚的内部等效电路来估算外部电阻分压器的影响?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    遗憾的是、我们无法提供这些产品的内部电路的详细信息。 但是、SD 引脚的阻抗约为550K 欧姆。 在电路设计过程中应考虑这一点。 通常、对于高于建议电压的任何电压、这些引脚还具有一些保护二极管。 但是、持续暴露在最大限值下可能会导致电路损坏。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    我明白了。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi