主题中讨论的其他器件: OPA810
更正了 TINA 模型后、还可以继续在此规格行中测试20Hz 至20kHz 的集成输入噪声 Vrms、这也使我们非常同意该数字、表示该模型可能需要更新为2.9nV 平带、在100Hz 时为36nV (或1.51kHz 1/f 转角频率)
只需在输入节点上放置一个感应电压表、即可得出20Hz 至20kHz 之间的这两条"总噪声"曲线、即20kHz 至20kHz 的积分噪声。 校正后的模型显示0.504uVrms、原始模型具有过高的1/f 角(但平带值过低)、显示大约0.6uVrms
经校正的模型产生1.51kHz 1/f 转角、将该频率输入到我的旧噪声应用手册中的公式中、得出了用于积分目的的等效平点噪声、即2.9nV*1.23 = 3.57nV、然后取该时间根(20kHz-20Hz)、得到一个集成 Vrms = 0.506uVrms、与 TINA 仿真数非常匹配。
这位于本应用手册的第7页、