This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:PBTL 模式设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965198/tas5755m-pbtl-mode-setting

器件型号:TAS5755M

大家好、

关于 TAS5755M 的 PBTL 模式设置、客户 反馈说、无需在下面的屏幕截图中设置寄存器值即可正常工作。

客户的寄存器值如下。 如何解释这种现象?

!!   用于 TAS5755M 在 PBTL 模式下的 I2C 配置文件。
X1B 00
X06 00
X0A 30.
x09 2C
X08 2C
X14 54.
X13交流
x12 54.
X11交流
X0E 91
X20 00 01 77 72
X10 02
X0B 00
X10 02
X1C 02
X19  30.
X25  01 02 13 45
X07 30.
X05 00

除了这两个寄存器、这些寄存器与最终音频输出相关、我们还想了解内部音频路径和设置。