This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:静音设置

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964419/pcm5102a-mute-setting

器件型号:PCM5102A

大家好、

您是否让我仔细检查 XSMT 是否已上拉至 DVDD 或 AVDD

对于无静音使用案例、哪个上升时间超过20ns?

因为数据表中描述了 XSMT 信号时序限制。

谢谢

此致、

Shidara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    将 XSMT 引脚上拉至 DVDD 或 AVDD 没有问题。

    我不确定您对该问题的含义:

    "使用案例时、哪一个上升时间超过20ns?"

    您能解释一下吗?

    谢谢。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san

    感谢您的回复。

    我的意思是、通电时、DVDD 或 AVDD 启动时间通常需要20ns 以上的时间。

    因为这些是电源。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    我知道。  对于 XSMT 引脚、这种情况是可以的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san

    非常感谢您的理解。

    让我关闭这个主题。

    谢谢

    此致、

    Shidara