This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:需要极小的压电蜂鸣器驱动器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965446/lm48580-very-small-piezo-buzzer-driver-required

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!  

我有一位客户要求提供压电蜂鸣器警报驱动器。 给出的规格为 Vin = 3V、Vout > 24Vpp、尺寸< 4mmx4mm、PWM 输入是理想的。

最初建议 DRV2700、但客户表示尺寸不能接受。 现在看一下 LM48580。

  1. 这是否适合由 PWM 驱动的蜂鸣器应用?
  2. 如果我们考虑整体解决方案尺寸(具有无源器件)、是否有更小的尺寸?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    LM48580是我们所有压电式驱动器解决方案中最小的一款(包括无源组件)。 它具有三个可由增益引脚控制的增益电平(18dB、24dB、30dB)。

    它通常与非 PWM 输入一起使用、但如果客户需要 PWM 输入、则可以在模拟输入上添加一个额外的33KHz RC 低通滤波器来过滤高频/开关内容。

    如果您有其他问题和意见、请告诉我。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 这是一个好知识。 一旦客户返回我们、我将告诉您我们是否需要澄清任何其他问题。

    此致、祝您假期愉快、

    John