This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:单电源

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965217/drv134-single-supply

器件型号:DRV134

大家好、

我在单电源操作方面遇到了问题、如 sloa058章1.3交流耦合、那么我将确保 DRV134在单电源操作(音频应用)下工作。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    如果允许输入引脚 GND (引脚3)中的共模,性能是否应相同或低得多,是+/-5V 供电,而不是传统的+/-15V?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remy、

    我目前正在研究这一问题、并将在明天结束时返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remy、

    我们建议在双电源配置下运行 DRV134、使 GND 引脚处于接地电势。