This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:我只获得192kHz PWM 输出

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958069/tas5558-i-get-only-192khz-pwm-output

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5548

大家好、我目前正在设计具有 PSVC inkl 的7.1安培。 低音扬声器和 TAS5558有问题。

I2C 连接按预期工作、我获得 ACK´s。 3V3电源稳定。 在引脚11 MCLK 上、我有一个12、288MHz 振荡器、在引脚12上有10k (18k 不工作)

我的 init I2C 序列为:

1、0x12 = 0x00

2. 0x03 = 0xA0

3. 0xE0 = 0x00 0x00 0x00 0x04

4. 0xD9 = 0x00 0x00 0x00 0x48

5.将/MUTE 引脚设置为高电平

之后、我有效高电平并输出 PWM、音频工作正常、但仅192kHz PWM?

是否配置了令人不安的缺失?

来自德国的伟大之处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rene、

    您似乎在尝试使用晶体振荡器而不是外部驱动的 MCLK、如果您使用晶体振荡器、则应遵循 TAS5548图中所示的组件和配置。 使用外部 MCLK 而不是外部振荡器的配置的18k 电阻器、这可能是您遇到问题的原因。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家好、我们可以快速响应。 我使用 Qantek QX8T50B12.28800B50TT。 好的、我将在星期一尝试一个正常的晶体、如果它的工作完成、我将报告它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rene、

    感谢您的回答、期待看到您的测试结果。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、晶体和 PLL 组件的连接方式如图54所示。 C7和 C8 = 33pF 时、我获得 I2C ACK、但无效且无 PWM。 我也尝试了18pF、但后来我没有从 I2C 获得 ACK。

    我的晶体:QCL12.2880F18B23B  可能是这个晶体只允许18pF 负载而不是30pF 负载

     

    "6.14开关特性"下的公式如下:100nF 200欧姆和10nF。 在"图54"下、表示470欧姆47n 和4、7nF。。 这里有哪些正确的值?

     

    图中是"Qantek QX8T50B12.28800B50TT"振荡器的信号输出

    编辑:好的、现在我让它在384kHz PWM 上工作、但不像数据表中显示的那样...