This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:Fs=48kHz 和96kHz 时的输入阻抗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1864-Q1, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965437/pcm1864-q1-input-impedance-at-fs-48khz-and-96khz

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其它部件:PCM1808PCM1864

您好!

我的问题与以下问题有关、但 PCM1864-Q1的输入阻抗是否与 PCM1808相同?  如果不是、请告诉我 PCM1864-Q1的情况吗?  他们想知道 Fs=48kHz 和96kHz 时输入阻抗的最小/最大值。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    PCM1864与 PCM1808架构完全不同、由于它具有模拟输入 PGA、因此输入阻抗不会像 PCM1808那样随采样率而显著变化。 我无法给出最小值/最大值、但根据 PCM1864的过程、不同 器件之间的输入阻抗可能会在-25%至+20%之间变化、但给定器件的输入阻抗应在通道之间保持一致。

    最棒的

    Zak