This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101 MCLK 引脚配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965545/tlv320adc3101-tlv320adc3101-mclk-pin-configuration

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的先生/我、

 

我们在应用中使用 TLV320ADC3101 I2S ADC 转换器 IC。

应用:我们在听诊器应用中使用了模拟麦克风,因此为了避免模拟噪声干扰,我们在处理器应用中使用了 TLV320ADC3101 I2S ADC 转换器。

处理器 EVM 中的 I2S 接口的插头 MCLK 引脚。 我们只有以下引脚用于处理器之间的 I2S 接口。

  1. I2S WS

  2. I2S SCK

  3. I2S DATA0

  4. I2S 数据

参考图像:

我们对 TLV320ADC3101 I2S ADC 转换器有一些疑问。

  1. 我们是否可以使用 SCK 而不是 MCLK 来连接处理器和 TLV320ADC3101 I2S 芯片组?

  2. 如果不是、那么硬件侧或固件侧的 MCLK 引脚配置是否有任何选项?

  3. 我们计划仅将 TLV320ADC3101 BCLK 和 MCLK 的处理器 SCK 用作浮点或不使用状态。 工作正常吗?

 

等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    ADC3101上的 BCK 输入可用作 PLL 输入以生成所需的内部 MCLK、因此无需 MCLK 连接。 请参阅数据表中的第10.3.7节。

    最棒的

    Zak