This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:加电时的 DOUT 状态

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965564/pcm1808-q1-dout-status-at-power-up

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1808

大家好、

如果 在 器件上电时序期间 ADC 输入端存在信号、PCM1808-Q1是否 会 在 DOUT 上输出噪声?

我担心 当  ADC 上存在信号时、在下面的"零数据"期间 PCM1808输出噪声是否存在。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    在淡入完成之前、PCM1808不应对数据线执行任何操作。 DOUT 强制为0、直到淡入

    最棒的

    Zak