This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:PCM1795和 PCM1796之间的差异

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM1796
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958599/pcm1795-the-difference-between-pcm1795-and-pcm1796

器件型号:PCM1795
主题中讨论的其他器件: PCM1796

大家好、

PCM1795和 PCM1796之间的区别是什么?

BR

很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1796与 PCM1795的基本区别在于 PCM1795是32位分辨率、而 PCM1796是24位分辨率

    因此 PCM1795可以接受 16位、24位和32位音频数据、而 PCM1796只接受16位和24位音频数据。

    此外、PCM1795在引脚和模式控制中与 PCM1796兼容。

    此致、

    AK