This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681的双通道版本

Guru**** 2642205 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM1781, PCM1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964218/pcm1681-2ch-version-of-pcm1681

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: PCM1781PCM1780

各位专家、您好!

我很期待 PCM1681的双通道版本。
我们希望使用具有相同封装、相同寄存器映射、相同外部电路和相同使用说明的双通道 DAC。
是否有任何器件可以满足此要求?  
如果没有这样的器件、您会告诉我这方面的合适人选吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我们没有采用相同封装的2通道版本 PCM1681、但我们有一个可以正常工作的器件。  PCM1781基于与 PCM1681相同的内核。  它具有 DSM 和非常相似的寄存器映射。  这是最合适的方法。  谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您了解 PCM1781 (可能 PCM1780与此类似)由于使用相同的内核、因此是类似的器件、但实际上没有双通道版本。


    此致、
    Kazuki Kuramochi