This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AIC3254是否支持双 I2S 输出?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957942/tlv320aic3254-does-aic3254-support-dual-i2s-output

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TPA5051

大家好、

我们的客户正在寻找音频 DSP 来完成延迟功能、将输入1通道 I2S 并需要其2通道 I2S 输出。 我们注意到 AIC3254具有次 I2S 端口功能、您能帮助确认它是否可在此处使用? 如果是、您能帮助分享此应用的指导吗?

我们知道我们有唇型同步延迟 IC、例如 TPA5051、但客户需要2个昂贵的芯片、AIC3268也是原因。 如果 AIC3254无法支持、请推荐合适的器件、谢谢。

BR。  

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    是的、AIC3254具有两个独立的音频串行接口、可支持2个 I2S 输出、但一次只能有一个有效。  这在与两个不同的系统处理器通信时很有用、但一次只能使用一个处理器。  有关配置的更多信息、请参阅应用参考指南  https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf 中的第2.6.5节次级 I 2S

    现在、需要进一步审查有关延迟的下半部分、我们在这里的能力可能取决于可用的内存。  您能否确认您在寻找这些类型的延迟的采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的确认。 客户需要48kHz 的采样率、我还想知道 AIC3254是否有足够的存储器。 您能帮您快速了解一下吗? 谢谢。

    BR。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    AIC3254存储器可支持大约~2K 字。 这意味着大约40ms、但其中一些需要用于其他任务、因此实际上、在48kHz 时只能实现大约35mS 的延迟。 200ms 的唯一采样率是在8kHz 工作频率下。 另请注意、次级 I2S 不能与初级 I2S 同时使用、因此在任何给定时间、两个输出中只有一个可处于活动状态。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致。